Konfigurations-Tags

IO-Link Master-Modulkonfigurations-Tags
Name
Datentyp
Definition
Gültige Werte
Ptxx.FaultMode
Ptxx.DO.FaultMode
BOOL
Legt die Aktion fest, die der Ausgang bei Eintreten eines Verbindungsfehlers ausführt.
Beim Auftreten eines Fehlers behält der Ausgang seinen letzten Zustand bei oder wechselt zu dem in FaultValue festgelegten Wert.
Der Kanal setzt diese Aktion für die in FaultValueStateDuration festgelegte Zeitspanne fort.
  • 0 = Übergang zu benutzerdefiniertem Wert (Standardeinstellung)
  • 1 = Letzten Zustand halten
Ptxx.FaultValue
Ptxx.DO.FaultValue
BOOL
Definiert den Zustand, den der Ausgang annimmt, wenn ein Kommunikationsfehler auftritt und FaultMode = 0 ist.
  • 0 = Ausgang ist aus (Standardeinstellung)
  • 1 = Ausgang ein
Ptxx.ProgMode
Ptxx.DO.ProgMode
BOOL
Legt die Aktion fest, die der Ausgang ausführt, wenn der Controller in den Programmmodus wechselt oder die Verbindung zum Modul gesperrt wird.
Beim Übergang in den Programmmodus behält der Ausgang seinen letzten Zustand bei oder wechselt zu dem in ProgValue festgelegten Wert.
  • 0 = Übergang zu benutzerdefiniertem Wert (Standardeinstellung)
  • 1 = Letzten Zustand halten
Ptxx.ProgValue
Ptxx.DO.ProgValue
BOOL
Definiert den Zustand, den der Ausgang annimmt, wenn
die Verbindung in den Programmmodus wechselt, wenn ProgMode = 0.
  • 0 = Ausgang ist aus (Standardeinstellung)
  • 1 = Ausgang ein
Ptxx.FaultFinalState
Ptxx.DO.FaultFinalState
BOOL
Wenn FaultValueStateDuration ungleich Null ist, legen Sie den endgültigen Ausgangszustand fest, nachdem die konfigurierte FaultValueStateDuration-Zeitüberschreitung aufgetreten ist.
  • 0 = Ausgang ist aus (Standardeinstellung)
  • 1 = Ausgang ein
Ptxx.FaultValueStateDuration
Ptxx.DO.FaultValueStateDuration
SINT
Legen Sie die Zeitspanne fest, für die der FaultMode-Zustand beibehalten wird, bevor der FinalFaultState angewendet wird.
  • 0 = Für immer (Standardeinstellung)
  • 1 = 1 s
  • 2 = 2 s
  • 5 = 5 s
  • 10 = 10 s
Ptxx.ProgramToFaultEn
Ptxx.DO.ProgramToFaultEn
BOOL
Bestimmt, ob der Ausgang in den Fehlermodus wechselt, wenn im Programmmodus ein Verbindungsfehler auftritt.
  • 0 = Bleibt im Programmmodus (Standardeinstellung)
  • 1 = Wechselt in Fehlermodus
Ptxx.NoLoadEn
Ptxx.DO.NoLoadEn
BOOL
Zum Aktivieren der „Keine Last“-Erkennung festlegen. Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Leiter von einem ausgeschalteten Ausgang getrennt wird („Keine Last“-Zustand), wechselt das Tag I.Ptxx.NoLoad auf 1.
Dieses Tag ist nicht verfügbar, wenn der Kanalmodus auf „Digitalausgang, Kurzschluss“ oder „Digitalausgang, Gruppenkurzschluss“ gesetzt ist.
  • 0 = „Keine Last“-Erkennung deaktiviert (Standardeinstellung)
  • 1 = „Keine Last“-Erkennung aktiviert
Ptxx.InputOffOnFilter
Ptxx.DiConfig.InputOffOnFilter
Ptxx.DI.InputOffOnFilter
Counterxx.InputOffOnFilter
SINT
Legt fest, wie lange sich ein Signal im eingeschalteten Zustand befinden muss, bis die Eingangsdaten den eingeschalteten Zustand anzeigen.
Die Zeitdauer wird mit einer Aufzählung angegeben.
  • 4 = 0 µs (Standardeinstellung)
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Ptxx.InputOnOffFilter
Ptxx.DiConfig.InputOnOffFilter
Ptxx.DI.InputOnOffFilter
Counterxx.InputOnOffFilter
SINT
Legt fest, wie lange sich ein Signal im ausgeschalteten Zustand befinden muss, bis die Eingangsdaten den ausgeschalteten Zustand anzeigen.
Die Zeitdauer wird mit einer Aufzählung angegeben.
  • 4 = 0 µs (Standardeinstellung)
  • 12 = 500 µs
  • 13 = 1 ms
  • 14 = 2 ms
  • 15 = 5 ms
  • 16 = 10 ms
  • 17 = 20 ms
  • 18 = 50 ms
Ptxx.ChatterTime
Ptxx.DiConfig.ChatterTime
Ptxx.DI.ChatterTime
INT
Legt die Zeitdauer fest, innerhalb der die Anzahl von Eingangsübergängen gezählt werden.
Wenn ein Zeitstempel verriegelt wird, wird er erst nach Bestätigung überschrieben.
1–10.000 ms
1000 ms (Standardeinstellung)
Ptxx.ChatterCount
Ptxx.DiConfig.ChatterCount
Ptxx.DI.ChatterCount
SINT
Die Anzahl der Eingangsübergänge , die als Störung betrachtet werden.
Die Störung kann dazu führen, dass das Modul ungültige Eingangsübergänge mit Zeitstempeln versieht. In der Regel führen Störungssignale dazu, dass Eingänge fälschlicherweise viele Übergänge in relativ kurzer Zeit vollziehen.
  • 0 = Deaktiviert (Standardeinstellung)
  • 2...127 = Aktiviert
Ptxx.CaptureOffOnEn
Ptxx.DiConfig.CaptureOffOnEn
Ptxx.DI.CaptureOffOnEn
BOOL
Zum Erfassen eines Zeitstempels festlegen, wenn der Eingang von Aus auf Ein übergeht.
Wenn der Kanalzuweisungsmodus als
Vordefiniert mit Generic IO-Link
konfiguriert ist, können Sie Zeitstempel nur für einen Übergangstyp erfassen. Die Konfiguration wird zurückgewiesen, wenn beide aktiviert sind.
  • 0 = Nicht erfassen (Standardeinstellung)
  • 1 = Erfassen
Ptxx.CaptureOnOffEn
Ptxx.DiConfig.CaptureOnOffEn
Ptxx.DI.CaptureOnOffEn
BOOL
Zum Erfassen eines Zeitstempels festgelegt, wenn der Eingang von Ein auf Aus übergeht.
Wenn der Kanalzuweisungsmodus als
Vordefiniert mit Generic IO-Link
konfiguriert ist, können Sie Zeitstempel nur für einen Übergangstyp erfassen. Die Konfiguration wird zurückgewiesen, wenn beide aktiviert sind.
  • 0 = Nicht erfassen (Standardeinstellung)
  • 1 = Erfassen
Ptxx.TimestampLatchEn
Ptxx.DiConfig.TimestampLatchEn
Ptxx.DI.TimestampLatchEn
BOOL
Zum Verriegeln von Zeitstempeln festgelegt.
Wenn ein Zeitstempel verriegelt wird, wird er erst nach Bestätigung überschrieben.
  • 0 = Nicht verriegeln (Standardeinstellung)
  • 1 = Verriegeln
Counterxx.RolloverAtPreset
BOOL
Den Zähler so einstellen, dass beim Sollwert ein Rollover auf 0 erfolgt.
  • 0 = Kein Rollover (Standardeinstellung)
  • 1 = Rollover
IOLinkxx.Disable
Ptxx.IolConfig.Disable
BOOL
Einstellen, um den Kanal vorübergehend zu deaktivieren.
Wenn der Kanal deaktiviert ist, ist die IO-Link-Kommunikation auf diesem Kanal deaktiviert.
  • 0 = Der Kanal ist nicht deaktiviert (Standardeinstellung)
  • 1 = Der Kanal ist vorübergehend deaktiviert
IOLDevicexx.ValidateIdentity
SINT
Validiert die Identität des angeschlossenen IO-Link-Geräts.
  • 0 = Keine Validierung (Standardeinstellung)
  • 1 = Validierung der IO-Link-Geräte-ID durchführen
IOLDevicexx.DataStorageEn
BOOL
Aktiviert die Datenspeicherung für das angeschlossene IO-Link-Gerät.
  • 0 = Datenspeicher nicht aktivieren
  • 1 = Datenspeicher aktivieren (Standardeinstellung)
IOLDevicexx.ProtocolRevision
SINT
Definiert die erwartete IO-Link-Geräteversionsnummer des angeschlossenen IO-Link-Geräts, die validiert werden soll.
Wird ignoriert, wenn IOLDevicexx.ValidateIdentity nicht festgelegt ist.
  • 16 = IO-Link Version 1.0
  • 17 = IO-Link Version 1.1 (Standardeinstellung)
IOLDevicexx.VendorID
INT
Definiert die erwartete Hersteller-ID des angeschlossenen IO-Link-Geräts, die validiert werden soll.
Wird ignoriert, wenn IOLDevicexx.ValidateIdentity nicht festgelegt ist.
-32.768 – +32.767
Ein Wert von 0 (Standardeinstellung) bedeutet, dass keine Konfiguration vorgenommen wurde.
IOLDevicexx.DeviceID
DINT
Definiert die erwartete Geräte-ID des angeschlossenen IO-Link-Geräts, die validiert werden soll.
Wird ignoriert, wenn IOLDevicexx.ValidateIdentity nicht festgelegt ist.
1 – 16.777.215
Ein Wert von 0 (Standardeinstellung) bedeutet, dass keine Konfiguration vorgenommen wurde.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal