Eingangsparameter
Die Eingangsparameter gelten für die folgenden Kanalmodustypen:
- Eingang
- Eingang, Zeitstempel
- IO-Link, Eingang Ausgang, Zeitstempel
- Eingang Ausgang, Zeitstempel
- IO-Link (Generisch), Eingang Ausgang, Zeitstempel
- IO-Link (Generisch), Eingang Ausgang
Zu den Eingangsparameter gehören:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Filterzeit Aus → Ein | Legt eine Zeitspanne fest, um die der Übergang von Aus zu Ein verzögert werden soll. Diese Verzögerung ist hilfreich beim Herausfiltern von Störimpulsen in geräuschvollen Umgebungen. |
Filterzeit Ein → Aus | Legt eine Zeitspanne fest, um die der Übergang von Ein zu Aus verzögert werden soll. Diese Verzögerung ist hilfreich beim Herausfiltern von Störimpulsen in geräuschvollen Umgebungen. |
„Zeitstempel verriegeln“ aktivieren | Legt fest, ob Zeitstempel gespeichert werden sollen.
|
Zeitstempel erfassen für | Legt fest, ob ein Zeitstempel erfasst werden soll, wenn der Eingang von Aus zu Ein und/oder von Ein zu Aus übergeht. Wenn der Kanalzuweisungsmodus als Vom Benutzer auswählbar konfiguriert ist, können Sie Zeitstempel für beide Übergänge erfassen.Wenn der Kanalzuweisungsmodus als Vordefiniert mit Generic IO-Link konfiguriert ist, können Sie Zeitstempel nur für einen Übergangstyp erfassen. |
Störungserkennung aktivieren | Legt die Störungserkennung fest. Ist diese Option aktiviert, wird die Störung eines Geräts ignoriert, das mit einem seiner Eingänge verbunden ist (z. B. schnelle Übergänge von einem fehlgeschlagenen Kontakt). Die Störung kann dazu führen, dass das Gerät ungültige Eingangsübergänge mit Zeitstempeln versieht. In der Regel führen Störungssignale dazu, dass Eingänge fälschlicherweise viele Übergänge in relativ kurzer Zeit vollziehen. |
Anzahl der Störungen | Legt die Anzahl von akzeptablen Eingangsübergängen fest, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne auftreten können, bevor der Eingang als Störung eingestuft wird. |
Zeit der Störungen | Legt die Zeitdauer von 1 bis 10.000 Millisekunden fest, innerhalb der die Anzahl von Übergängen zwischen Eingangszuständen gezählt werden. |
Diagnose | Öffnet das Dialogfeld „Diagnose“ für die Anzeige von Diagnoseinformationen. |
Rückmeldung geben