Parameter der Ansicht „EingangsereignisXX“

Parameter
Beschreibung
Ereignis aktivieren
Legt die entsprechende zu aktivierende Ereignisauslöser-Definition fest. Ereignisse werden ausgelöst, sobald die Bedingungen mit der Definition übereinstimmen.
Ereignis verriegeln
Legt fest, ob ein Ereignis bis zu dessen Quittierung verriegelt werden soll.
Unabhängige Punktauslöser aktivieren
Legt fest, ob die einzelnen in der Ereignisauslöser-Definition angegebenen Bedingungen ein Ereignis unabhängig voneinander einleiten können.
Ereignis auslösen
Löst ein Ereignis jedes Mal dann aus, wenn eine Änderung des Eingangszustands eine der folgenden Bedingungen zur Folge hat:
  • entspricht der Ereignisauslöser-Definition oder
  • entspricht der Ereignisauslöser-Definition nicht mehr.
Bei Ereignisauslöser teilnehmen
Legt fest, ob der angegebene Punkt Teil der Ereignisauslöser-Definition für das Ereignis ist.
Statusübergang
Legt den Zustand des Eingangs nach dem Übergang fest.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal