Parameter des Dialogfelds „XX-Diagnose – Ausgang“
Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
Fehler vorhanden | Zeigt an, ob auf dem verbundenen Gerät ein Fehler vorhanden ist. |
|
Daten unsicher | Reserviert | Nein |
Kurzschlussfehler | Zeigt an, ob auf dem Kanal ein Kurzschluss- oder Überstromfehler vorhanden ist. |
|
LA-Leistungsfehler | Zeigt an, ob auf dem Kanal ein LA-Leistungsfehler vorhanden ist. |
|
Keine Last-Fehler | Zeigt an, ob auf dem Kanal ein „Keine Last“-Fehler vorhanden ist. |
|
Zeitstempel des letzten Fehlers | Zeigt den Zeitstempel des letzten Fehlers im Format „ YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm “ an.
| Eine gültige Zeitangabe oder „Keine“, falls keine Ereigniszeit aufgezeichnet wurde. |
Rückmeldung geben