Parameter des Dialogfelds „XX-Diagnose – Eingang“
Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
Fehler vorhanden | Zeigt an, ob auf dem verbundenen Gerät ein Fehler vorhanden ist. |
|
Daten unsicher | Reserviert | Nein |
SA-Leistungsfehler | Zeigt an, ob auf dem Kanal ein Sensor-Stellantrieb-Leistungsfehler vorhanden ist. |
|
SA-Leistungs-Kurzschlussfehler | Zeigt an, ob bei der Sensor-Stellantrieb-Leistung des Kanals ein Kurzschluss- oder Überstromfehler vorhanden ist |
|
Zeitstempel des letzten Fehlers | Zeigt den Zeitstempel des letzten Fehlers im Format „ YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm “ an.
| Eine gültige Zeitangabe oder „Keine“, falls keine Ereigniszeit aufgezeichnet wurde. |
Rückmeldung geben