Parameter des Dialogfelds „XX-Diagnose – Eingang, Fallback“
Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
IO-Link-Status | Zeigt den Status des verbundenen Geräts an. |
|
Fehler vorhanden | Zeigt an, ob auf dem verbundenen Gerät ein Fehler vorhanden ist. |
|
Daten unsicher | Reserviert | Nein |
CQ-Kurzschlussfehler | Zeigt an, ob auf dem Kanal ein CQ-Kurzschluss- oder Überstromfehler vorhanden ist. |
|
SA-Leistungsfehler | Zeigt an, ob auf dem Kanal ein Sensor-Stellantrieb-Leistungsfehler vorhanden ist. |
|
SA-Leistungskurzschlussfehler | Zeigt an, ob bei der Sensor-Stellantrieb-Leistung des Kanals ein Kurzschluss- oder Überstromfehler vorhanden ist |
|
Zeitstempel des letzten Fehlers | Zeigt den Zeitstempel des letzten Fehlers im Format „ YYYY -MM -DD -HH :mm :SS .mmm “ an.
| Eine gültige Zeitangabe oder „Keine“, falls keine Ereigniszeit aufgezeichnet wurde. |
Rückmeldung geben