Parameter der Ansicht „Geräteinformationen“

Parameter
Beschreibung
Identifikation
Zeigt Informationen an, die zur Identifizierung des Geräts verwendet werden:
  • Hersteller
  • Produkttyp
  • Produktname (vom Gerät gelesen)
  • Bestellnummer
  • Serie
  • Version
  • Produktcode
  • Seriennummer
  • Herstellungsdatum
  • Garantienummer
Status „schwerer Fehler / geringfügiger Fehler“
Zeigt an, ob ein schwerwiegender oder geringfügiger Fehler vorliegt. Weitere Einzelheiten zu den Fehlern finden Sie im Dialogfeld „Diagnose“.
Interner Zustand
Zeigt den aktuellen Betriebszustand des Geräts an. Mögliche Werte:
  • Selbsttest
  • Flash-Aktualisierung
  • Kommunikationsfehler
  • Unverbunden
  • Ungültige Flash-Konfiguration
  • Schwerer Fehler
  • Betriebsmodus
  • Programmmodus
  • (16#xxxx) unbekannt
Wenn im Dialogfeld
Modul auswählen
das falsche Gerät ausgewählt wird, wird ein Hexadezimalwert angezeigt. Eine wörtliche Beschreibung dieses Zustands wird nur angezeigt, wenn die angegebene Geräte-ID mit dem tatsächlichen Gerät übereinstimmt.
Konfiguriert
Zeigt
Ja
oder
Nein
an, um anzugeben, ob das Gerät über den verbundenen Eigentümer-Controller konfiguriert wurde.
Nachdem ein Gerät konfiguriert wurde, bleibt es so lange in diesem Zustand, bis es zurückgesetzt wird oder die Stromversorgung abgeschaltet wird, auch wenn der Eigentümer die Verbindung zum Gerät unterbricht.
Dies gilt nur für E/A-Geräte und nicht für Adapter, Scanner, Brücken oder andere Kommunikationsgeräte.
Eigentümer
Zeigt
Ja
oder
Nein
an, um anzugeben, ob aktuell ein Eigentümer-Controller mit dem Gerät verbunden ist.
Geräte-ID
Zeigt an, ob die das physische Gerät mit der Konfiguration in der
Übersichtsansicht
übereinstimmt.
Übereinstimmung
: Das physische Gerät stimmt mit den Angaben in der
Übersichtsansicht
überein und die folgenden Kriterien müssen zutreffen:
  • Hersteller
  • Gerätetyp (Kombination aus Produkttyp und Produktcode für einen bestimmten Hersteller)
  • Hauptversion
Nichtübereinstimmung
: Das physische Gerät stimmt nicht mit den Angaben in der Ansicht
Übersicht
überein.
„Geräte-ID“ berücksichtigt nicht die Einstellungen für
Elektronische Codierung
oder
Nebenversion
in der Ansicht
Übersicht
.
Schutzmodus
Zeigt an, ob sich das Gerät im Schutzmodus befindet. Der Schutzmodus hilft, nicht autorisierte Konfigurationsänderungen zu verhindern, die das Systemverhalten beeinträchtigen und unbeabsichtigte und unvorhergesehene Änderungen verursachen können.
Diagnose
Öffnet das Dialogfeld „Diagnose“, das Diagnoseinformationen enthält.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Gerät zurücksetzen
Startet das Zurücksetzen des Geräts. Dieser Vorgang versetzt durch die Simulation des Ein- und Ausschaltens der Stromversorgung das Gerät zurück in seinen Einschaltzustand.
WICHTIG:
Das Zurücksetzen des Geräts ist nur zulässig, wenn sich das Gerät nicht im Schutzmodus befindet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal