Ausgangskanalmodi

Der Kurzschlussschutz beugt Schäden aufgrund der Ansteuerung eines Stroms von einem Kanal vor, dessen Stromstärke größer als die maximal von diesem Kanal handhabbare Stromstärke ist.
Der Kurzschlussschutz steht für jeden Kanal zur Verfügung, der als Digitalausgang konfiguriert ist. Allerdings gibt es bei den Ausgangskanalmodi einige Unterschiede.
Kanalmodus
Kanäle
Digitalausgang, Kurzschluss
Gerade Kanalnummern: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
Digitalausgang, Kurzschluss, Keine Last
Ungerade Kanalnummern: 1, 3, 9, 11
Digitalausgang, Gruppenkurzschluss
Ungerade Kanalnummern: 5, 7, 13, 15

Gruppenkurzschluss

Wenn bei einem der Gruppenkurzschluss-Kanäle ein Kurzschlusszustand auftritt, nehmen die anderen drei Kanäle vorübergehend einen Fehlerzustand an, der automatisch wieder beendet wird.
Als „Digitalausgang, Gruppenkurzschluss“ können nur die Kanäle 5, 7, 13 und 15 konfiguriert werden.

„Keine Last“-Diagnose

Die „Keine Last“-Diagnose erkennt, wenn eine Signalleitung vom Kanal getrennt ist. Wenn der Wert des Tags „I.Ptxx.NoLoad“ auf „1“ gesetzt ist, zeigt dies das Vorhanden sein einer „Keine Last“-Bedingung an.
Die „Keine Last“-Diagnosefunktion ist standardmäßig deaktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
„Keine Last“-Diagnose aktivieren
in der Ansicht
XX – Ausgang
.
Als „Digitalausgang, Kurzschluss, ‚Keine Last'-Diagnose“ können nur die Kanäle 1, 3, 9 und 11 konfiguriert werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal