Fallback
Wenn für den Betriebsmodus eines Kanals
Fallback
eingestellt ist:- Können Sie das Gerät über die IO-Link-Schnittstelle konfigurieren.
- Das Gerät arbeitet im Modus „Digitaleingang“ oder „Digitaleingang, Zeitstempel“.
Die Daten „Digitaleingang“ oder „Digitaleingang, Zeitstempel“ sind im Eingangs-Tag des IO-Link-Mastergeräts für diesen Kanal verfügbar.
Sie können das Gerät in den Modus
Digitaleingang
oder Digitaleingang, Zeitstempel
zurücksetzen, indem Sie die Sperrung des an diesen Kanal angeschlossenen IO-Link-Geräts aufheben.Wenn Sie das IO-Link-Gerät nicht verfügbar machen, können Sie es aufwecken und in den Modus „IO-Link“ wechseln lassen.
Rückmeldung geben