Parameter der Ansicht „Kanalzuweisungen“

Sie können die Parameter nur konfigurieren, wenn die Kanalmoduszuweisung als
Vom Benutzer auswählbar
konfiguriert ist.
TIPP: Wenn die Kanalmoduszuweisung als
Vordefiniert mit Generic IO-Link
konfiguriert ist, ist der ausgewählte Modus für jeden Kanal festgelegt und kann nicht geändert werden.
Parameter
Beschreibung
Port
Zeigt die Portnummer des Geräts im Bereich von 0 bis 7 an.
Kanal
Zeigt die Kanalnummer des Geräts im Bereich von 0 bis 15 an.
Ausgewählter Modus
Gibt den Betriebsmodus für den Kanal an.
Zu den möglichen Werten für die Kanäle 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 14 gehören:
  • Deaktiviert
  • IO-Link, Digitaleingang Ausgang, Zeitstempel
  • IO-Link
  • Digitaleingang, Fallback
  • Digitaleingang, Zeitstempel, Fallback
  • Digitalausgang, Kurzschluss
  • Digitaleingang
  • Digitaleingang, Zeitstempel
  • Digitaleingang, Zähler
Zu den möglichen Werten für die Kanäle 1, 3, 9 und 11 gehören:
  • Deaktiviert
  • Digitaleingang Ausgang, Zeitstempel
  • Digitalausgang, Kurzschluss, Keine Last
  • Digitaleingang
  • Digitaleingang, Zeitstempel
  • Digitaleingang, Zähler
Zu den möglichen Werten für die Kanäle 5, 7, 13 und 15 gehören:
  • Digitalausgang, Gruppenkurzschluss
  • Deaktiviert
Verfügbare Modi
Gibt die verfügbaren Modustypen für den Kanal an.
  • DI
    (Digitaleingang)
  • DO
    (Digitalausgang)
  • IO-Link
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal