Der Modus den Kanal XX ist ungültig
Wenn ein IO-Link-Gerät auf dem Kanal vorhanden ist, kann der Kanalmodus nicht geändert werden:
- Von „IO-Link“ oder „IO-Link, Digitaleingang Ausgang, Zeitstempel“ zu „Digitaleingang, Fallback“ oder „Digitaleingang, Zeitstempel, Fallback“. OR
- Von „Digitaleingang, Fallback“ oder „Digitaleingang, Zeitstempel, Fallback“ zu „IO-Link“ oder „IO-Link, Digitaleingang Ausgang, Zeitstempel“. OR
- Von „IO-Link“, „IO-Link, Digitaleingang Ausgang, Zeitstempel“, „Digitaleingang, Fallback“ oder „Digitaleingang, Zeitstempel, Fallback“ zu beliebigen anderen Kanalmodi.
Rückmeldung geben