Zählerparameter
Die Zählerparameter gelten für die folgenden Kanalmodustypen:
- Zähler
Zu den Zählerparametern gehören:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Filterzeit Aus → Ein | Definiert, wie lange ein Aus-Ein-Eingangsübergang im eingeschalteten Zustand sein muss, bevor der Übergang beim Gerät als gültig angesehen wird. |
Filterzeit Ein → Aus | Definiert, wie lange ein Ein-Aus-Eingangsübergang im ausgeschalteten Zustand sein muss, bevor der Übergang beim Gerät als gültig angesehen wird. |
Sollwert | Zeigt den im Element O.Counterxx.Preset des Ausgangs-Tags eingestellten Wert an, der als Zählersollwert verwendet werden soll. |
Rollover bei Sollwert | Bewirkt ein Rollover des Zählers beim Sollwert auf 0. |
Diagnose | Öffnet das Dialogfeld „Diagnose“ für die Anzeige von Diagnoseinformationen. |
Rückmeldung geben