Parameter der Ansicht „Kanäle“

Wenn der Kanalzuweisungsmodus als
Vom Benutzer auswählbar
konfiguriert ist, werden die folgenden Parameter angezeigt.
Parameter
Beschreibung
Deaktivierte Kanäle
Zeigt den Kanal an, dessen Modus auf
Deaktiviert
eingestellt ist.
Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn keine deaktivierten Kanäle vorhanden sind.
Stromversorgungskanäle
Zeigt den Kanal an, dessen Modus auf
Stromversorgung
eingestellt ist.
Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn keine Stromversorgungskanäle vorhanden sind.
Port
Zeigt die Portnummer des Geräts im Bereich von 0 bis 7 an.
Kanal
Zeigt die Kanalnummer des Geräts im Bereich von 00 bis 15 an.
Modus
Zeigt den Betriebsmodus für den Kanal an.
Ausgangszustand während
Programmmodus
Legt die Aktion des Ausgangskanals fest, wenn der Controller in den Programmmodus wechselt.
Gültige Werte:
  • Aus
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 0) (Standardeinstellung)
  • Ein
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 1)
  • Halten
    (C.Ptxx.ProgMode = 1, C.Ptxx.ProgValue =
    x
    )
Ausgangszustand während
Kommunikationsfehlermodus
Legt die Aktion des Ausgangskanals fest, wenn ein Verbindungsfehler auftritt.
Gültige Werte:
  • Aus
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 0) (Standardeinstellung)
  • Ein
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 1)
  • Halten
    (C.Ptxx.FaultMode = 1, C.Ptxx.FaultValue =
    x
    )
Eingangsfilterzeit
Aus → Ein
Gibt einen Wert an, um den der Übergang von Aus zu Ein verzögert werden soll. Diese Verzögerung ist hilfreich beim Herausfiltern von Störimpulsen in geräuschvollen Umgebungen.
Die zugehörigen Mitglieder sind:
  • C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • C.Counterxx..InputOffOnFilter
Gültige Werte:
  • 0 µs
    (Standardeinstellung)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Eingangsfilterzeit
Ein → Aus
Gibt einen Wert an, um den der Übergang von Ein zu Aus verzögert werden soll. Diese Verzögerung ist hilfreich beim Herausfiltern von Störimpulsen in geräuschvollen Umgebungen.
Die zugehörigen Mitglieder sind:
  • C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • C.Counterxx.InputOnOffFilter
Gültige Werte:
  • 0 µs
    (Standardeinstellung)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Zähler
Sollwert
Zeigt den im Element „O.Counter
xx
.Preset“ des Ausgangs-Tags eingestellten Wert an, der als Zählersollwert verwendet werden soll. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 2.147.483.647 μs.
Zähler
Rollover bei Sollwert
Bewirkt durch Aktivieren des Kontrollkästchens, dass der Zähler beim Sollwert auf 0 zurückgesetzt wird.
Das zugeordnete Mitglied ist C.Counterxx.RolloverAtPreset, dessen gültige Werte wie folgt lauten:
  • 0 = Kein Rollover (Standardeinstellung)
  • 1 = Rollover
Dieser Parameter ist abgeblendet, wenn für den Modus etwas anderes als
Digitaleingang, Zähler
eingestellt ist.
Diagnose
Öffnet das Dialogfeld „Diagnose“ für die Anzeige von Diagnoseinformationen.
Dieser Parameter ist abgeblendet, wenn sich das Gerät im Offline-Modus befindet oder der Modus auf einen dieser Werte gesetzt ist:
  • Deaktiviert
  • Stromversorgung
Wenn der Kanalzuweisungsmodus als
Vordefiniert mit Generic IO-Link
konfiguriert ist, werden die folgenden Parameter angezeigt.
Parameter
Beschreibung
Port
Zeigt die Portnummer des Geräts im Bereich von 0 bis 7 an.
Kanal
Zeigt die Kanalnummer des Geräts im Bereich von 00 bis 15 an.
Modus
Zeigt den Betriebsmodus für den Kanal an.
Ausgangszustand während
Programmmodus
Legt die Aktion des Ausgangskanals fest, wenn der Controller in den Programmmodus wechselt.
Gültige Werte:
  • Aus
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 0) (Standardeinstellung)
  • Ein
    (C.Ptxx.ProgMode = 0, C.Ptxx.ProgValue = 1)
  • Halten
    (C.Ptxx.ProgMode = 1, C.Ptxx.ProgValue =
    x
    )
Ausgangszustand während
Kommunikationsfehlermodus
Legt die Aktion des Ausgangskanals fest, wenn ein Verbindungsfehler auftritt.
Gültige Werte:
  • Aus
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 0) (Standardeinstellung)
  • Ein
    (C.Ptxx.FaultMode = 0, C.Ptxx.FaultValue = 1)
  • Halten
    (C.Ptxx.FaultMode = 1, C.Ptxx.FaultValue =
    x
    )
Eingangsfilterzeit
Aus → Ein
Gibt einen Wert an, um den der Übergang von Aus zu Ein verzögert werden soll. Diese Verzögerung ist hilfreich beim Herausfiltern von Störimpulsen in geräuschvollen Umgebungen.
Die zugehörigen Mitglieder sind:
  • C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • C.Counterxx..InputOffOnFilter
Gültige Werte:
  • 0 µs
    (Standardeinstellung)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Eingangsfilterzeit
Ein → Aus
Gibt einen Wert an, um den der Übergang von Ein zu Aus verzögert werden soll. Diese Verzögerung ist hilfreich beim Herausfiltern von Störimpulsen in geräuschvollen Umgebungen.
Die zugehörigen Mitglieder sind:
  • C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • C.Counterxx.InputOnOffFilter
Gültige Werte:
  • 0 µs
    (Standardeinstellung)
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Diagnose
Öffnet das Dialogfeld „Diagnose“ für die Anzeige von Diagnoseinformationen.
Dieser Parameter ist abgeblendet, wenn das Gerät offline ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal