ACHTUNG: Ausfall der Verbindung

Durch Deaktivieren von
Supervisor-Modus aktivieren
wird angegeben, dass dieses Gerät nicht mehr ein Ring auf Geräteebenen-Supervisor ist. Dies kann zu einer Unterbrechung der Verbindungen zu jedem Gerät im Ring führen, wenn es sich bei diesem Gerät um den einzigen Supervisor im Ring handelt.
Stellen Sie vor dem Fortfahren sicher, dass Unterbrechungen bei allen Verbindungen, die den Ring zu diesem Zeitpunkt durchqueren, zulässig sind.
Wenn eine Verbindungsunterbrechung zu diesem Zeitpunkt akzeptabel ist:
  • Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld
    Ja
    aus.
  • Wählen Sie andernfalls
    Nein
    , um den Vorgang abzubrechen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal