Stoßbestätigungsdialogfeld
Die Verbindung mit dem Gerät wurde deaktiviert, da eines der folgenden Elemente geändert wurde:
- Angefordertes Paketintervall (Requested Packet Interval, RPI)
- Elektronische Codierung
- Nebenversion
- Gerätedefinition
- Gerätekonfiguration
- Sperrung der Geräteverbindung
- Eingangstyp
- Eingangs-Trigger
Änderung übernehmen:
- Wählen SieJaaus. Die Verbindung mit dem Gerät wird unterbrochen, um die Änderung zu übernehmen. Wenn „Sperren“ ausgewählt wird, wird die Verbindung gesperrt.
- Wählen SieNeinaus, um zur vorherigen Bearbeitungssitzung zurückzukehren (etwaige Profiländerungen stehen noch aus).
Rückmeldung geben