Ansicht „Internetprotokoll – Modul“

Verwenden Sie die Ansicht
Internetprotokoll - Modul
, um die Einstellungen für das Internetprotokoll (Internet Protocol, IP) eines Geräts zu konfigurieren. Die Einstellungen bestimmen, wie Daten zu und von dem Gerät und innerhalb des Netzwerks geleitet werden.
Sie können:
  • Den gewünschten Konfigurationsmodus für das Gerät auswählen.
  • Die IP-Einstellungen eingeben, falls Sie die manuelle Konfigurationsmethode verwenden.
  • Die IP-Einstellungen anzeigen.
  • Die Kommunikation aktualisieren, um die neuesten Informationen zu den Einstellungen der Portkonfiguration vom Gerät zu erhalten.
Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen manuell oder beziehen Sie sie je nach Gerät automatisch mit dem BOOTP- oder DHCP-Protokoll.
TIPP:
Mit den Schaltern am Gerät können Sie die IP-Adresse festlegen. Wenn Sie diese Methode verwenden, beachten Sie die Bezeichnung an der Seite des Geräts für weitere Informationen über die Schaltereinstellungen und die daraus resultierende IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal