Übergang zum Betriebsmodus-Verhalten

Die meisten Geräteeigenschaften können sich im Online-Betrieb und in folgenden Modi ändern:
  • Programm
  • Remote-Programm
  • Dezentraler Test (falls unterstützt)
  • Remote-Betriebsmodus
Folgende Bedingungen treten ein, wenn Sie den Controller aus dem dezentralen in den Betriebsmodus schalten:
  • Alle Geräteeigenschaften mit Ausnahme des Felds
    Beschreibung
    werden schreibgeschützt.
  • Alle Geräteeigenschaften, die einen nicht angewendeten, bearbeiteten Wert enthalten, werden auf den unbearbeiteten Wert zurückgesetzt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal