Elektronische Codierung

Elektronische Codierung verringert die Möglichkeit einer Verwendung des falschen Geräts in einem Steuerungssystem. Die elektronische Codierung vergleicht das Gerät, das im Projekt definiert wurde, mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler.
Folgende Attribute werden verglichen:
Attribut
Beschreibung
Hersteller
Der Gerätehersteller.
Gerätetyp
Der allgemeine Typ des Geräts, zum Beispiel ein digitales E/A-Gerät.
Produktcode
Der spezielle Typ des Geräts. Der
Produktcode
stimmt mit einer Bestellnummer überein.
Hauptversion
Eine Zahl, welche die funktionalen Fähigkeiten eines Geräts darstellt.
Nebenversion
Eine Zahl, die Verhaltensänderungen im Gerät darstellt.
Diese Optionen für
Elektronische Codierung
stehen zur Verfügung:
Codierungsoption
Beschreibung
Kompatibles Modul
Damit wird es dem installierten Gerät überlassen, die Codierung des Geräts zu akzeptieren, die im Projekt definiert ist, wenn das installierte Gerät das definierte Gerät emulieren kann. Mit der Option
Kompatibles Modul
können Sie in der Regel ein Gerät durch ein anderes ersetzen, das die folgenden Eigenschaften hat:
  • Dieselbe Bestellnummer
  • Dieselbe oder eine höhere Hauptversionsnummer
  • Nebenversion:
    • Wenn die Hauptversionsnummer identisch ist, muss die Nebenversion gleich oder höher sein.
    • Wenn die Hauptversionsnummer höher ist, kann die Nebenversion jede Zahl sein.
Codierung deaktivieren
Gibt an, dass die Codierungsattribute nicht berücksichtigt werden, wenn die Kommunikation mit einem Gerät versucht wird. Mit der Option
Codierung deaktivieren
kann die Kommunikation mit einem anderen Gerät als demjenigen Typ erfolgen, der im Projekt festgelegt wurde.
WICHTIG: Besondere Vorsicht ist bei Verwendung der Option
Codierung deaktivieren
geboten. Eine unsachgemäße Verwendung dieser Option kann Gefahren für Leib und Leben sowie Sachschäden oder wirtschaftliche Schäden zur Folge haben.
Wir empfehlen dringend, dass Sie die Option
Codierung deaktivieren
nicht verwenden.
Wenn Sie die Option
Codierung deaktivieren
verwenden, müssen Sie die volle Verantwortung dafür übernehmen, ob das benutzte Gerät die funktionalen Anforderungen der Anwendung erfüllt oder nicht.
Exakte Übereinstimmung
Gibt an, dass alle Codierungsattribute übereinstimmen müssen, um die Kommunikation einzurichten. Wenn ein Attribut nicht genau übereinstimmt, erfolgt keine Kommunikation mit dem Gerät.
Erwägen Sie sorgfältig die Implikationen jeder Codierungsoption, wenn Sie zwischen ihnen auswählen.
WICHTIG:
  • Wenn die Parameter der elektronischen Codierung online geändert werden, werden Verbindungen mit dem Gerät und allen Geräten unterbrochen, die über dieses Gerät verbunden sind. Verbindungen aus anderen Controllern können ebenfalls unterbrochen werden.
  • Es kann Datenverlust auftreten, wenn eine E/A-Verbindung zu einem Gerät unterbrochen wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal