Verbindung und Datenformat

Sie können die Gerätedefinition jederzeit ändern, ohne das vorhandene Gerät zu löschen und ein neues Gerät zu erstellen. Das Profil versucht, alle Konfigurationsdaten für die neuen Einstellungen anzuzeigen. Setzt alle Konfigurationsdaten, die nicht angezeigt werden können, auf einen Standardwert. Sobald die neuen Einstellungen übernommen werden, werden diese Einstellungen als Basiskonfiguration übernommen und alle vorherigen Datenformatkonfigurationen werden überschrieben.
Parameter
Beschreibung
Eingang
Generiert die Eingangs- und Konfigurationsdatentypen und -Tags.
Wenn diese Verbindung hergestellt ist, besitzt sie die Konfigurationsdaten und gibt die Eingangsdaten frei.
Ausgang
Generiert die Eingangs-, Ausgangs- und Konfigurationsdatentypen und -Tags.
Wenn die Verbindung hergestellt wird, besitzt die Verbindung die Konfigurations- und Ausgangsdaten und gibt die Eingangsdaten frei.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal