Brücken-Gerätetyp und -Version ändern

Verwenden Sie das Dialogfeld
Typ ändern
, um den Typ oder die Revision des Bridge-Geräts zu ändern (z. B. den Wechsel von einem 1756-EN2T/A EtherNet Bridge-Gerät zu einem 1756-ENBT/A EtherNet Bridge-Gerät).
TIPP:
Die Parameter sind nicht verfügbar, wenn für das Profil Änderungen ausstehen oder wenn das Gerät online ist und der Controller im Betriebsmodus ausgeführt wird.
  1. Wählen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    Übersicht
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Übersicht
    die Option
    Gerätedefinition
    aus.
  3. Wählen Sie in
    Gerätedefinition
    die Option
    Typ ändern
    aus.
  4. Geben Sie unter
    Typ ändern
    nach Bedarf den Gerätetyp und die Version an.
    TIPP:
    Durch die Änderung des Gerätetyps werden die Geräteeigenschaften geändert, gelöscht oder unwirksam, die für den neuen Gerätetyp nicht gültig sind.
  5. Wählen Sie
    OK
    aus, um die Änderungen abzuschließen und das Dialogfeld zu schließen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal