Parameter der Ansicht „Sicherheit“
Die Ansicht
Sicherheit
umfasst die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Sicherheitseingang Angefordertes Paketintervall (Requested Packet Interval, RPI) | Geben Sie das RPI für die Sicherheitseingangsverbindung ein. Legen Sie bei einfachen Zeitbeschränkungen die Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen allein fest, indem Sie das RPI wie gewünscht anpassen. Legen Sie bei komplexen Zeitbeschränkungen die Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen fest, indem Sie auf die Schaltfläche Erweitert klicken, um auf die erforderlichen Parameter zuzugreifen. |
Sicherheitseingang Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen | Zeigt die prognostizierte maximale Dauer der Sicherheitspakete auf der Sicherheitseingangsverbindung an. Wenn die maximal beobachtete Verbindungsreaktionszeit die Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen überschreitet, tritt ein Verbindungsfehler ein. |
Sicherheitseingang Max. beobachtete Netzwerkverzögerung – Zeit | Zeigt den vom Controller für Sicherheitseingangsverbindungen (und Sicherheits-Consume) generierten Wert an. Der Standardwert ist 0. Der Wert für Max. beobachtete Netzwerkverzögerung wird automatisch mit einer Rate aktualisiert, die der Rate für die maximale Abtastzeit ähnelt. Im Offline-Betrieb ist dieser Wert leer. Der Wert ist ?? wenn der Status „Fehlerhaft“ oder „Verbindung wird hergestellt“ lautet. |
Sicherheitseingang Max. beobachtete Netzwerkverzögerung – Aktion | Setzt den Wert für „Max. Verbindungsreaktionszeit“ im Controller zurück (für Eingangsverbindungen). Dieses Feld wird im Offline-Modus oder dann schraffiert angezeigt, wenn das Modul online, jedoch sein Status nicht „Wird ausgeführt“ ist. |
Sicherheitsausgang Angefordertes Paketintervall (Requested Packet Interval, RPI) | Zeigt das RPI für die Sicherheitsausgangsverbindung an. Das RPI ist an die Dauer der Sicherheitsaufgabe gebunden. Wenn die Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen nicht akzeptabel ist, muss entweder die Dauer der Sicherheitsaufgabe (über die Ansicht „Eigenschaften der Sicherheitsaufgabe“) oder die erweiterte Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen angepasst werden, um zu versuchen, die benötigte Zeit zu erreichen. |
Sicherheitsausgang Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen | Zeigt die prognostizierte maximale Dauer der Sicherheitspakete auf der Sicherheitsausgangsverbindung an. Wenn die maximal beobachtete Verbindungsreaktionszeit die Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen überschreitet, tritt ein Verbindungsfehler ein. |
Sicherheitsausgang Max. beobachtete Netzwerkverzögerung – Zeit | Zeigt den Wert an, der vom Ausgangsgerät für Sicherheitsausgangsverbindungen generiert wird. Der Standardwert ist 0. Der Wert für Max. beobachtete Netzwerkverzögerung wird automatisch mit einer Rate aktualisiert, die der Rate für die maximale Abtastzeit ähnelt. Im Offline-Betrieb ist dieser Wert leer. Der Wert ist ?? wenn der Status „Fehlerhaft“ oder „Verbindung wird hergestellt“ lautet. |
Sicherheitsausgang Max. beobachtete Netzwerkverzögerung – Aktion | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Wert für die maximale Verbindungsreaktionszeit im Ausgangsgerät zurückzusetzen (für Ausgangsverbindungen). Dieses Feld wird im Offline-Modus oder dann schraffiert angezeigt, wenn das Modul online, jedoch sein Status nicht „Wird ausgeführt“ ist. |
Erweitert | Öffnet das Dialogfeld Konfiguration der erweiterten Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen , um die Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen zu konfigurieren. |
Eigentümerschaft an der Konfiguration | Gibt an, ob der aktuelle Controller Eigentümer der Konfiguration des aktuellen Geräts ist. Der Wert wird direkt vom Gerät abgelesen und ist nur online verfügbar. Bei der Offline-Arbeit wird die Bezeichnung abgeblendet angezeigt und ein Wert wird nicht angezeigt. Der Wert wird aktualisiert, wenn Sie das Dialogfeld öffnen und wenn Sie in den oder aus dem Betriebsmodus wechseln.
|
Eigentümerschaft aktualisieren | Ruft die neuesten Eigentümerschaftinformationen ab und zeigt sie an. |
Eigentümerschaft zurücksetzen | Öffnet das Dialogfeld für die Bestätigung „Eigentümerschaft zurücksetzen“. Wenn das Zurücksetzen der Eigentümerschaft bestätigt wird, geht das Gerät in die Erstkonfiguration über. Das Gerät hat keinen Eigentümer. Es geht in den Besitz des ersten Eigentümers über, der das Gerät erfolgreich konfiguriert hat. Wenn das Gerät Verbindungen hat oder über RSNetWorx für DeviceNet gesperrt wurde, wird die Aufforderung zum Zurücksetzen zurückgewiesen. Dieses Feld ist aktiviert, wenn die Sicherheit gesichert ist, um die Geräteaustauschoption zu unterstützen. Dieses Feld wird abgeblendet angezeigt, wenn in den Geräteeigenschaften ausstehende Verarbeitungen vorhanden sind oder wenn Sie offline arbeiten. |
Konfigurationssignatur aktivieren | Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Optionen für die Konfigurationssignatur zu aktivieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird eine Warnmeldung eingeblendet, und die Felder ID , Datum und Uhrzeit werden abgeblendet angezeigt. |
ID | Zeigt je nach dem zu konfigurierenden Sicherheitsgerät die 32-Bit-Nummer ohne Vorzeichen in hexadezimaler Form an, die auf der ID des gewünschten Geräts basiert, wie sie in einem externen Konfigurationsprogramm angezeigt wird, oder gibt diese an. Wenn Sie das Kontrollkästchen Konfigurationssignatur aktivieren aktivieren, gilt Folgendes:
Dieses Feld wird im Betriebsmodus und im gesicherten Sicherheitsmodus sowie bei deaktiviertem Kontrollkästchen Konfigurationssignatur aktivieren abgeblendet angezeigt. |
Datum | Zeigt je nach dem zu konfigurierenden Sicherheitsgerät das Datum an, das mit dem gewünschten Gerät verbunden ist, wie es in einem externen Konfigurationsprogramm angezeigt wird, oder gibt es an. Das Datum muss je nach Spracheinstellungen im Format mm/dd/yyyy oder dd/mm/yyyy vorliegen.Wenn Sie das Kontrollkästchen Konfigurationssignatur aktivieren aktivieren, gilt Folgendes:
Dieses Feld wird im Programm-, Remote-Programm- und Remote-Betriebsmodus abgeblendet angezeigt und wenn das Kontrollkästchen Konfigurationssignatur aktivieren aktiviert ist. |
Uhrzeit | Zeigt je nach dem zu konfigurierenden Sicherheitsgerät die Zeit an, die mit dem gewünschten Gerät verbunden ist, wie es in einem externen Konfigurationsprogramm angezeigt wird, oder gibt es an. Wenn Sie das Kontrollkästchen Konfigurationssignatur aktivieren aktivieren, gilt Folgendes:
Dieses Feld wird im Programm-, Remote-Programm- und Remote-Betriebsmodus abgeblendet angezeigt und wenn das Kontrollkästchen Konfigurationssignatur aktivieren aktiviert ist. |
Kopieren | Kopiert die Konfigurationssignatur-ID, Datum- und Zeitwert. |
Einfügen | Fügt die kopierte Konfigurationssignatur-ID, Datum- und Zeitwert ein. |
Rückmeldung geben