Parameter des Dialogfelds „Konfiguration der erweiterten Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen“
Das Dialogfeld
Konfiguration der erweiterten Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen
umfasst die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Angefordertes Paketintervall (Requested Packet Interval, RPI) | Geben Sie das angeforderte Paketintervall ein. Dies ist der Zeitraum (in ms), für den Daten über eine Verbindung aktualisiert werden. Beispiel: Ein Eingangsgerät produziert Daten mit dem von Ihnen zugewiesenen RPI-Intervall. Um das RPI zu ändern, muss sich das Gerät im Offline-Modus oder online im Programmmodus befinden. Sie können diesen Wert in der Absicht Sicherheit ändern. |
Zeitüberschreitungs-Multiplikator | Geben Sie die Anzahl der RPIs an, die auf ein Paket warten sollen, bevor eine Zeitüberschreitung gemeldet wird. Dies entspricht der Anzahl an Meldungen, die verloren gehen können, bevor ein Verbindungsfehler gemeldet wird. Ein Wert von 1 zeigt an, dass keine Nachrichten verloren gehen, da für jedes RPI-Intervall ein Paket vorhanden sein muss. Ein Wert von 2 gibt an, dass möglicherweise eine Nachricht verloren gegangen ist. Anders ausgedrückt: Solange ein Paket in allen zwei RPI-Intervallen angezeigt wird, tritt keine Zeitüberschreitung auf. |
Netzwerkverzögerungs-Multiplikator | Ermöglicht es Ihnen, die Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen in Fällen zu reduzieren, in denen die Transportzeit einer Meldung deutlich unter dem RPI-Wert liegt. Dieser Wert wird als Prozentsatz angezeigt. Der gültige Bereich liegt zwischen 10 und 600. Der Standardwert beträgt 200. |
Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen | Zeigt die vorhergesagten Intervalle der Sicherheitspakete auf der zugeordneten Verbindung an. Wenn die maximale Verbindungsreaktionszeit jemals den Grenzwert für die Reaktionszeit überschreitet, tritt ein Verbindungsfehler ein. Dieser Wert wird berechnet und auf die nächsten 128 Mikrosekunden gerundet. Bei Eingangsverbindungen: Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen = Eingangs-RPI x (Zeitüberschreitungs-Multiplikator + Netzwerkverzögerungs-Multiplikator). Bei Ausgangsverbindungen: Reaktionszeitbeschränkung für Verbindungen = Dauer der Sicherheitsaufgabe x (Zeitüberschreitungs-Multiplikator + Netzwerkverzögerungs-Multiplikator - 1). |
Rückmeldung geben