Diagnostizieren eines Problems mit einem einzelnen Zähler

Verwenden Sie
Zähler0x-Diagnose
, um ein Problem zu diagnostizieren und die Diagnoseinformationen für einen einzelnen Zähler anzuzeigen.
So diagnostizieren Sie ein Problem mit einem einzelnen Zähler
  1. Klappen Sie auf dem Registerkarte des Geräts
    Zähler
    auf und wählen Sie danach einen Zähler aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Zähler0x
    die Option
    Diagnose
    aus.
  3. In
    Zähler0x-Diagnose
    können Sie die Diagnoseinformationen anzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal