Diagnostizierung eines Problems mit einem Punkt

In
Punktxx-Diagnose
können Sie die Diagnoseinformationen für jeden einzelnen Punkt anzeigen. Diagnose ist in folgenden Fällen deaktiviert:
  • Sie arbeiten offline.
  • Die IDs stimmen nicht überein.
So diagnostizieren Sie ein Punkt-Problem
  1. Wählen Sie auf dem Reiter für das Gerät
    Punkte
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Punkte
    in der Spalte
    Diagnose
    für den Punkt aus.
  3. In
    Punktxx-Diagnose
    können Sie die Diagnose für den Punkt anzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal