Parameter der Ansicht „SD-Karten“ (Socket für Wechselmedien)
In der Ansicht
SD-Karte
können Konfigurationsdateien auf und von der SD-Karte kopiert werden. Diese Parameter sind nicht verfügbar, wenn der Offline-Modus ausgeführt wird oder im Gerät ein Kommunikationsfehler auftritt.Bei Duplexgeräten können Sie die Konfigurationen für Modul A und Modul B anzeigen. Die angezeigten Werte werden unter den folgenden Bedingungen leer:
- Wenn der Gerätetyp abweicht.
- Wenn beim Abrufen der Identität von einem Gerät eine Zeitüberschreitung eintritt.
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
SD-Kartenstatus | Zeigt den Status der SD-Karte an. Folgende Werte sind verfügbar:
|
SD-Karte gesperrt | Zeigt an, ob die SD-Karte gesperrt ist. Folgende Werte sind verfügbar:
|
SD-Karten aktivieren | Wählen Sie diese Option aus, um den SD-Kartensteckplatz zu aktivieren. SD-Karten aktivieren ist deaktiviert, wenn sich das Gerät im expliziten Schutzmodus befindet. |
Aktualisieren | Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an. |
Einstellen | Schreibt ausstehende Änderungen in das Gerät. |
Rückmeldung geben