Parameter der Ansicht „Übersicht“
Die Ansicht
Übersicht
enthält die folgenden Parameter.
TIPP:
Die in der Ansicht
Übersicht
verfügbaren Parameter basieren auf dem konfigurierten Gerät. Parameter, die nicht für das Gerät gelten, werden ausgeblendet.Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Serie | Zeigt die Geräteserie an. |
Version | Zeigt die Haupt- und die Nebenversion des Geräts an. |
Elektronische Codierung | Zeigt die für das Gerät verwendete elektronische Codierung an. Die elektronische Codierung vergleicht das Gerät, das im Projekt definiert wurde, mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler. Gültige Werte:
Weitere Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie unter Elektronische Codierung in Logix 5000 Steuersystem-Anwendungstechnik, Ausgabe für LOGIX-AT001. |
Verbindung | Zeigt den Verbindungstyp und das Kommunikationsformat an. |
Rackverbindung | Zeigt die Verbindung für die Kommunikation mit den E/A-Geräten im Remote-Chassis an. Gültige Werte:
|
Eingangs-/Ausgangsdaten | Zeigt den Eingangs- und Ausgangsdatentyp des Geräts an. |
Datenformat | Zeigt den Typ der Daten an, die zwischen Gerät und Controller übertragen werden sollen. |
Zähler | Zeigt die Zählernummer für das Gerät an. |
Chassis-Größe | Zeigt die Chassis-Größe des Geräts an. |
Konfiguriert von | Zeigt die Entität an, die das Gerät konfiguriert. |
Lampenpunkte stummschalten | Zeigt die Lampenpunkte zum Stummschalten für das Gerät an. |
Gerätedefinition | Öffnet das Dialogfeld Gerätedefinition zum Ändern der Version, der elektronischen Codierung und anderer gerätespezifischer Werte. |
Nummer des Sicherheitsnetzwerks | Geben Sie eine 48-Bit-Zahl ein, um die Annahme von Verbindungsanforderungen zu verhindern, die von einem dazwischenliegenden Brückengerät falsch weitergeleitet wurden. Sicherheitsgeräte, die an dasselbe Brückengerät angeschlossen sind, müssen sich nicht im selben Sicherheitsnetzwerk befinden und können unterschiedliche Nummern des Sicherheitsnetzwerks aufweisen. Wählen Sie eines der folgenden beiden Formate aus.
Im Betriebsmodus, Sicherheitsgesperrt-Modus und Sicherheitssignaturmodus wird dieses Feld abgeblendet angezeigt. |
Rückmeldung geben