Parameter der Ansicht „Anzeigen“
In der Ansicht
Anzeigen
können Sie das Anzeigeobjekt konfigurieren. Die Parameter sind nur im Online-Modus verfügbar und wenn im Geräteprofil kein Kommunikationsfehler vorliegt.Bei Duplexgeräten können Sie die Konfigurationen für Modul A und Modul B anzeigen. Die angezeigten Werte werden unter den folgenden Bedingungen leer:
- Wenn der Gerätetyp abweicht.
- Wenn beim Abrufen der Identität von einem Gerät eine Zeitüberschreitung eintritt.
Die Ansicht
Anzeigen
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
LCD-Anzeige von Nicht-System-Meldungen aktivieren | Wählen Sie diese Option aus, um alle Nicht-System-Meldungen anzuzeigen. Dieser Parameter ist deaktiviert, wenn sich das Gerät im expliziten Schutzmodus befindet. |
Netzwerkkonfigurationsmeldungen anzeigen | Wählen Sie aus, ob Netzwerkkonfigurations-Meldungen angezeigt werden sollen. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn LCD-Anzeige von Nicht-System-Meldungen aktivieren ausgewählt ist.Dieser Parameter ist deaktiviert, wenn sich das Gerät im expliziten Schutzmodus befindet. |
Nicht kategorisierte Meldungen anzeigen | Wählen Sie diese Option aus, um nicht kategorisierte Meldungen anzuzeigen. Nicht kategorisierte Meldungen enthalten alle Meldungen, die nicht in den Nicht-System-Meldungen oder den Meldungen zur Netzwerkkonfiguration erfasst werden. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn LCD-Anzeige von Nicht-System-Meldungen aktivieren ausgewählt ist.Dieser Parameter ist deaktiviert, wenn sich das Gerät im Schutzmodus befindet. |
Aktualisieren | Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an. |
Einstellen | Schreibt ausstehende Änderungen in das Gerät. |
Rückmeldung geben