Parameter der Ansicht „Punkte“ (Eingangsgeräte)
Die
Punkte
-Ansicht für die Eingangsgeräte enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Punkt | Zeigt die Punktnummer an, für die diese Konfiguration gilt. |
Eingangsfilterzeit Aus -> Ein | Definiert, wie lange ein Aus-Ein-Eingangsübergang im eingeschalteten Zustand sein muss, bevor der Übergang beim Gerät als gültig angesehen wird. |
Eingangsfilterzeit Ein -> Aus | Definiert, wie lange ein Ein-Aus-Eingangsübergang im ausgeschalteten Zustand sein muss, bevor der Übergang beim Gerät als gültig angesehen wird. |
Rückmeldung geben