Parameter der Ansicht „Ereignisse“
Die Ansicht
Ereignisse
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Ereignis | Zeigt die Ereignisnummer an, für die diese Konfiguration gilt. |
Ereignis aktivieren | Zeigt an, ob der entsprechende Ereignisauslöser aktiviert ist. Ereignisse werden ausgelöst, sobald die Bedingungen mit der Definition des Ereignisses übereinstimmen. |
Ereignis verriegeln | Zeigt an, was mit dem aktuellen Ereignis geschieht, wenn ein neues Ereignis empfangen wird. Wenn dieser Parameter ausgewählt wird, werden die Ereignisse so lange verriegelt, bis sie quittiert werden. Ein neues Ereignis geht verloren, wenn das vorherige Ereignis nicht quittiert wurde. Wenn dieser Parameter nicht ausgewählt wird, überschreiben neue Ereignisse die alten Ereignisse. |
Rückmeldung geben