Parameter der Ansicht „Zähler“
Die Ansicht
Zähler
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Zähler | Zeigt die Zählernummer an, für die diese Konfiguration gilt. |
Eingangsfilterzeit Aus -> Ein | Definiert, wie lange ein Aus-Ein-Eingangsübergang im eingeschalteten Zustand sein muss, bevor der Übergang beim Gerät als gültig angesehen wird. |
Eingangsfilterzeit Ein -> Aus | Definiert, wie lange ein Ein-Aus-Eingangsübergang im ausgeschalteten Zustand sein muss, bevor der Übergang beim Gerät als gültig angesehen wird. |
Sollwert | Zeigt den im Ausgangs-Tag O.Counterxx.Preset-Element festgelegten Wert an, der als Zählersollwert zu verwenden ist. Der Wert kann zwischen 0 und 2.147.483.647 liegen. |
Rollover bei Sollwert | Legt die Aktion fest, die durchzuführen ist, wenn das Datenelement „I:Count“ den Wert „O:Preset“ erreicht.
|
Rückmeldung geben