Konfigurieren der Eigenschaften für Systemspannungsalarme

Konfigurieren Sie die Alarmeigenschaften, sodass die Systemspannungsalarme ausgelöst werden, wenn die Systemspannung außerhalb der festgelegten Werte liegt.
So konfigurieren Sie die Eigenschaften für Systemspannungsalarme
  1. Wählen Sie auf dem Reiter für das Gerät
    Alarme
    aus.
  2. Aktivieren Sie in der Ansicht
    Alarme
    die Option
    Systemspannungsalarme aktivieren
    , falls diese Option nicht bereits aktiviert ist, um die Alarme für Systemspannung zu aktivieren.
  3. Geben Sie im Feld
    Alarmgrenze für hohe Systemspannung
    den maximal zulässigen Spannungswert ein, dessen Überschreiten einen Alarm für hohe Systemspannung auslösen soll.
  4. Geben Sie im Feld
    Alarmgrenze für niedrige Systemspannung
    den minimal zulässigen Spannungswert ein, dessen Unterschreiten einen Alarm für niedrige Systemspannung auslösen soll.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal