Konfigurieren einzelner Eingangspunkteigenschaften

Konfigurieren Sie die Eigenschaften des einzelnen Eingangspunkts, um Hochfrequenz-Schwingungen oder -Spannungsspitzen aus Eingangssignalen für diesen Punkt zu beseitigen.
So konfigurieren Sie einzelne Eingangspunkteigenschaften
  1. Klappen Sie auf dem Registerkarte des Geräts
    Punkte
    auf und wählen Sie danach einen Punkt aus.
  2. Geben Sie in der Ansicht
    Punktxx
    die Parameter ein und klicken Sie auf
    OK
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal