Parameter der Ansicht „Grenzwerte“

Die Ansicht
Grenzwerte
enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Obere Ausgangsbegrenzung
Der Maximalwert des Ausgangs im Prozess liegt in einem Bereich von -1,0E11 bis 1,0E11. Der Standardwert ist 100. Der Wert muss größer als der von der
unteren Ausgangsbegrenzung
sein. Wenn ein Ausgangswert angefordert wird, der oberhalb der Obergrenze liegt, wird der Alarm HLimit gesetzt, und das Ausgangssignal verweilt an der konfigurierten Obergrenze.
Untere Ausgangsbegrenzung
Der Minimalwert des Ausgangs im Prozess liegt in einem Bereich von -1,0E11 bis 1,0E11. Der Standardwert ist 0. Der Wert muss kleiner als der von
Obere Ausgangsbegrenzung
sein. Wenn ein Ausgangswert angefordert wird, der unterhalb des Niedrig-Grenzwerts liegt, wird der Alarm LLimit gesetzt, und das Ausgangssignal verbleibt am konfigurierten Niedrig-Grenzwert.
Alle Alarme deaktivieren
Deaktiviert alle Alarme, wenn die Alarme nicht verwendet werden.
Ausgangsbegrenzungsalarme verriegeln
Ermöglicht die Beibehaltung der Verriegelung von Grenzalarmen. Dies ist nützlich, wenn Alarmbedingungen von einem Bediener quittiert werden müssen.
Rampe im Betriebsmodus
Aktiviert die Ausgangsrampenfunktion im Betriebsmodus. Begrenzt Ausgangsänderungen im Betriebsmodus auf die maximale Rampenrate.
Rampe zu Programmmodus
Aktiviert die Ausgangsrampenfunktion beim Wechsel in den Programmmodus. Begrenzt Ausgangsänderungen auf die maximale Rampenrate, wenn in den Programmwert gewechselt wird.
Rampe zu Fehlermodus und Status „Endgültiger Fehler“
Aktiviert die Ausgangsrampenfunktion beim Wechsel in den Fehlermodus oder den endgültigen Fehlerzustand. Begrenzt Ausgangsänderungen beim Übergang in den Fehlerwert oder in den endgültigen Fehlerzustand auf die maximale Rampenrate.
Rampenrate
Der Rampenraten-Wert legt die maximale zulässige Übergangsrate für den Ausgang in technischen Einheiten/s fest.
Ratenalarm verriegeln
Ermöglicht die Beibehaltung der Verriegelung von Ratenalarmen. Dies ist nützlich, wenn Alarmbedingungen von einem Bediener quittiert werden müssen.
„Keine Last“-Erkennung aktivieren
Ermöglicht es, zu erkennen, ob eine Last getrennt wurde.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal