Anzeigen von einzelnen Ereigniseigenschaften

Verwenden Sie die Ansicht
Ereignisse
, um die Ereigniseigenschaften für die Geräte anzuzeigen.
So zeigen Sie einzelne Ereigniseigenschaften an
  1. Klappen Sie auf dem Registerkarte des Geräts
    Ereignisse
    auf und wählen Sie danach ein erweitertes Ereignis aus.
  2. In der Ansicht
    Ereignis0x
    können Sie die Parameter für die Ereignisse anzeigen.
    TIPP:
    Navigieren Sie zum
    Tag
    -Editor, um die Ereigniseigenschaften zu konfigurieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal