Skalierung und die Skalierungsgleichung

Mit der Eingangsskalierung können Sie elektrische Signaleinheiten in technische Einheiten umrechnen. Das Gerät gibt den Maximal-Engineering-Wert zurück, wenn der Hoch-Signalwert am Eingang vorhanden ist. Es gibt den Minimal-Engineering-Wert zurück, wenn das Niedrig-Signal vorhanden ist. Abhängig vom am Eingang vorhandenen Signal gibt es alle anderen Werte linear zurück.
Bei Spannungseingangs-Typen findet standardmäßig eine Skalierung auf eine 1:1-Beziehung zwischen den Signalwerten und den technischen Einheiten statt, so dass das Gerät den tatsächlichen Wert vom am Eingang vorhandenen Signal zurückgeben kann.
Bei Stromeingangs-Typen findet standardmäßig eine Skalierung statt, die für ein 4- bis 20-mA-Signal am Eingang zwischen 0 und 100 % zurückgibt.
Bei RTD- und Thermoelement-Eingangstypen zeigen Skalierungswerte Einheiten an, die auf Sensortyp (Ohms oder Millivolt) oder Temperatureinheiten (˚F, ˚C, K, oder ˚R) basieren, wenn Sensortyp ungleich Null ausgewählt wird.
Die Werte für das Hoch-Signal müssen größer als die Werte für das Niedrig-Signal sein.
Dies ist die Skalierungsgleichung:
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal