Anzeigen der Kalibrierung des Stromkanals

Verwenden Sie die
Kalibrierung
-Ansicht, um den aktuellen Kalibrierungsstatus des Geräts anzuzeigen, wenn Sie online mit dem Controller sind, einschließlich:
  • Anzahl der Kanäle
  • Datum der letzten erfolgreichen Kalibrierung des Geräts
  • Kalibrierungsbereich des Kanals
  • Kalibrierungsverstärkung des Kanals
  • Kalibrierungs-Offset des Kanals
  • Kalibrierungsstatus des Kanals
So zeigen Sie die Kalibrierung des Stromkanals an
  1. Wählen Sie auf dem Reiter für das Gerät
    Kalibrierung
    aus.
  2. In der Ansicht
    Kalibrierung
    können Sie die Kalibrierung des Stromkanals anzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal