Parameter der Ansicht „Kalibrierung“
Die Ansicht
Kalibrierung
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Kanal | Zeigt die Kanalnummer, für die diese Konfiguration gilt. |
Kalibrierungsbereich | Zeigt den aktuell für den Kanal konfigurierten Wert an. Die Werte werden je nach ausgewähltem Eingangstyp angezeigt:
|
Kalibrierungsverstärkung | Zeigt die Kalibrierungsverstärkung gemäß dem Gerät an. |
Kalibrierungs-Offset | Zeigt den Offset in Einheiten (mA, Ohm, mV oder V) gemäß dem Gerät an. |
Datum der letzten Kalibrierung | Zeigt das Datum der letzten Kalibrierung für den Kanal an. Die hier angegebene Uhrzeit und das Datum basieren auf der Zeitangabe auf dem Computer, auf dem die Anwendung ausgeführt wird. |
Kalibrierungsstatus | Zeigt den Status der Kalibrierung für jeden Kanal an, wenn die Kalibrierung ausgeführt wird. Gültige Werte:
|
Kalibrierung starten | Wählen Sie diese Option aus, um die Kalibrierung zu starten. Kalibrierung starten wird aktiviert, wenn das Gerät im Online-Modus des Controllers gesperrt ist und mindestens ein Kanal für den Beginn der Kalibrierung ausgewählt ist. |
Rückmeldung geben