Kalibrierungsabweichung

Die Durchführung einer Kalibrierung kann zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn:
  • Mindestens ein Kanal ausgewählt ist,
  • Das in der Anwendung aufgeführte Gerät mit dem tatsächlichen physischen Gerät nicht übereinstimmt und
  • Das System aktiv ist.
Es wird stark empfohlen, dass Sie auf
Nein
klicken, Ihre Konfiguration überprüfen und Ihr System herunterfahren, bevor Sie die Kalibrierung durchführen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal