Alarmeigenschaften konfigurieren

Konfigurieren Sie die Eigenschaften des Alarms, der ausgelöst werden soll, wenn das Gerät den konfigurierten oberen oder unteren Grenzwert überschreitet.
So konfigurieren Sie Alarmeigenschaften:
  1. Klappen Sie auf dem Registerkarte des Geräts
    Kanäle
    , und anschließend einen einzelnen Kanal auf.
  2. Wählen Sie
    Alarme
    aus.
  3. Geben Sie in der Ansicht
    Alarme
    die Parameter ein und klicken Sie auf
    OK
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal