Parameter der Ansicht „Alarme“

Die Ansicht
Alarme
enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
Alle Alarme deaktivieren
Verhindert, dass das Gerät einen der vier Prozessalarme (LL, L, H und HH) oder den Ratenalarm auslöst, und verwehrt den Zugriff auf die Alarmkonfigurationseigenschaften.
Prozessalarme verriegeln
Weist das Gerät an, einen oder alle der vier Prozessalarme (LL, L, H und HH) zu verriegeln, sobald der Alarm ausgelöst wurde. Dies gilt auch dann, wenn die Bedingung, die den Alarm ausgelöst hat, nicht mehr vorliegt.
Hoch-Hoch-Grenzwert
Legt den Triggerpunkt in technischen Einheiten fest. HHAlarm wird auf 1 festgelegt, wenn das Eingangssignal über diese Grenze steigt.
Hoch-Grenzwert
Legt den Triggerpunkt in technischen Einheiten fest. HAlarm wird auf 1 festgelegt, wenn das Eingangssignal über diese Grenze steigt.
Niedrig-Grenzwert
Legt den Triggerpunkt in technischen Einheiten fest. LAlarm wird auf 1 festgelegt, wenn das Eingangssignal unter diese Grenze sinkt. Die Niedrig-Alarmgrenze muss >/= dem Niedrig-Niedrig-Grenzwert und < als die Obergrenze sein.
Niedrig-Niedrig-Grenzwert
Legt den Triggerpunkt in technischen Einheiten fest. LLAlarm wird auf 1 festgelegt, wenn das Eingangssignal unter diese Grenze sinkt. Die Niedrig-Alarmgrenze muss größer als oder gleich dem Niedrig-Niedrig-Grenzwert und kleiner als die Obergrenze sein.
Totzone
Ermöglicht, dass das Prozessalarm-Status-Bits trotz behobener Alarmbedingung gesetzt bleibt, solange die Kanaldaten innerhalb des Totzonenwerts des Prozessalarms verbleiben. Der
Totzonenwert
wird in technischen Einheiten eingegeben.
Verriegelung bei Ratenalarmen aktivieren
Verriegelt den Ratenalarm, damit dieser solange nicht gelöscht wird, bis die Verriegelung ausdrücklich aufgehoben wird.
Grenzwert für Ratenalarm
Legt fest, ob die Änderungsrate zwischen Eingangsabtastwerten auf diesem Kanal die in diesem Feld in technischen Einheiten angegebene Rate überschreitet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal