Ungültiger Wert für Beacon-Intervall oder Beacon-Zeitüberschreitung
Das Gerät unterstützt das aktuelle Beacon-Intervall oder die Beacon-Zeitüberschreitung nicht. Das Gerät unterstützt die Werte für Beacon-Intervall oder Beacon-Zeitüberschreitung des aktuellen aktiven Supervisors nicht.
Geben Sie einen Wert für das Beacon-Intervall und für die Beacon-Zeitüberschreitung innerhalb des Bereichs ein, der für das Gerät unterstützt wird. Den richtigen Bereich für das Gerät finden Sie im Benutzerhandbuch. Übernehmen Sie die Änderungen.
Rückmeldung geben