Hostname

Der Hostname ist ein eindeutiger Name, der einen Computer in einem Netzwerk identifiziert.
Im Internet hat der Hostname das Format comp.xyz.net. Wenn nur eine einzige Internet-Site vorhanden ist, ist der Hostname mit dem Domänennamen identisch.
Wenn ein Computer mehrere Internet-Sites hostet, kann der Computer mehr als einen Hostnamen haben (z. B. „home.xyz.net“ und „comp.xyz.net“). In diesem Fall sind „home“ und „comp“ Hostnamen, während „xyz.net“ der Domänenname ist.
Gültige Zeichen:
  • Zahlenbereich ist 0–9
  • Buchstaben von A bis Z (Groß- oder Kleinbuchstaben)
  • Bindestrich
  • Zeitraum
  • Maximal 48 gültige ASCII-Zeichen
  • Als erstes und letztes Zeichen darf kein Punkt oder Bindestrich verwendet werden
  • Im letzten Teil dürfen nur Buchstaben verwendet werden
  • Es dürfen nicht zwei Punkte nebeneinander verwendet werden
Beispiele für gültige Hostnamen:
  • HostName.com
  • HostName
  • HostName.123
  • Host-2-Name.com
  • HostName.DomainName.com
  • Host123Name456.789DomanName000.com
Beispiele für ungültige Hostnamen:
  • .HostName.com
  • HostName.com.
  • HostName..com
  • HostName.com-
  • 123.com
  • 1234567890
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal