Domänenname
Gültige Zeichen:
- Zahlenbereich ist 0–9
- Alphabetische Zeichen im Bereich A…Z (Groß- oder Kleinbuchstaben)
- Bindestrich
- Zeitraum
- Maximal 48 gültige ASCII-Zeichen
- Als erstes und letztes Zeichen darf kein Punkt oder Bindestrich verwendet werden
- Im letzten Teil dürfen nur Buchstaben verwendet werden
- Es dürfen nicht zwei Punkte nebeneinander verwendet werden
Gültiges Format für Domänennamen:
- a.b.c.d
- a.b.c
- a.b
- a
Beispiel für gültige Domänennamen:
- xyz.xxx.yyy.com
- 123.xxx.yyy.com
- 123.123.123.com
- 123.123.com
Beispiel für ungültigen Domänennamen:
- 123.345.789.123
- 1234567890
- 123.
- .467
- 123..com
Rückmeldung geben