Alle aktiven Ports deaktiviert. Mindestens ein aktiver Port muss jederzeit aktiviert bleiben.

Sie haben versucht, alle aktiven Ports zu deaktivieren. Bei Geräten mit drei oder mehreren Ports können Sie gefahrlos mehrere Ports deaktivieren. Das System lässt jedoch nicht zu, den
letzten
aktiven
Port zu deaktivieren. Das Deaktivieren des letzten aktiven Ports verhindert die Wiederherstellung des Kommunikationsgeräts ohne ein physisches Zurücksetzen oder eine Neukonfiguration.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal