Anzahl der konfigurierten Achsen überschreitet die maximale Anzahl der Achsen

Erfolgloser Versuch, das Gerät zu ändern. Das Gerät kann nicht geändert werden, wenn die Anzahl der konfigurierten Achsen die maximale Anzahl der Achsen im Gerät überschreitet.
Wählen Sie
OK
aus, um zum Dialogfeld
Typ ändern
zurückzukehren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal