Die Eigenschaften konnten nicht geändert werden

Sie haben versucht, eine Achse mit einem Gerät zu verwenden, für das die Zeitsynchronisierung nicht ordnungsgemäß eingerichtet wurde.
So aktualisieren Sie die Eigenschaften
  1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Kommunikationsgeräts 1756-ENxTx.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Übersicht
    die Option
    Gerätedefinition
    aus.
  3. Legen Sie in
    Gerätedefinition
    die
    Zeitsynchronisierungsverbindung
    auf
    Zeitsynchronisierung und Bewegung
    fest.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal