Fehler beim Festlegen der Chassis-Größe

Fehler beim Festlegen der Chassis-Größe. Die Fehlermeldung zeigt einen dieser Zustände an. Geben Sie die Chassis-Größe erneut ein und wählen Sie
Übernehmen
aus.
Ungültige Chassis-Größe
Die Chassis-Größe ist ungültig.
Fehler beim Verkleinern eines Chassis
Sie können die Chassis-Größe nicht auf einen Wert festlegen, der kleiner ist als das letzte Gerät im Chassis.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal