EDS-Datei stimmt mit registrierter Version der Datei nicht überein

Die Geräteeigenschaften des Geräts, das Sie zu starten versucht haben, stimmen nicht mit der EDS-Datei überein, mit der diese Geräteinstanz erstellt wurde, und auch nicht mit der Datei, die sich derzeit auf Ihrem Computer befindet. Beispielsweise liegt ein Wert in der aktuellen Konfiguration nicht innerhalb des gültigen möglichen Bereichs in der EDS-Datei. Dieser Fehler tritt in folgenden Fällen auf:
  • Die Geräteinstanz wurde mit einer anderen EDS-Datei als der für dieses Gerät registrierten EDS-Dateiversion erstellt.
  • Die Konfigurationsdaten für die Geräteinstanz sind lizenziert, die registrierte EDS-Datei ist jedoch nicht lizenziert.
So beheben Sie diesen Zustand:
  1. Heben Sie mit dem EDS-Assistenten die Registrierung der EDS-Datei auf, die sich derzeit auf Ihrem Computer befindet, und registrieren Sie anschließend die EDS-Dateiversion, mit der die Geräteinstanz ursprünglich erstellt wurde.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie
    EDS-Datei registrieren
    aus, um den EDS-Assistenten zu starten.
  3. Löschen Sie die vorhandene Geräteinstanz und erstellen Sie sie erneut mit der EDS-Datei für das ausgewählte Gerät, das zurzeit auf Ihrem Computer registriert ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal