Loading
Pressemitteilung | 13. August 2026

Rockwell Automation und Beypiliç erhöhen die Sicherheit in neuer Geflügelverarbeitungsanlage in der Türkei

AB Market unterstützt die Umsetzung und Koordination vor Ort, um eine standardisierte Sicherheitslösung in großem Maßstab bereitzustellen

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute eine neue Zusammenarbeit mit Beypiliç, einem der größten Unternehmen für Geflügelverarbeitung in der Türkei, bekannt gegeben. Ziel ist es, die Sicherheit für das Personal und den Schutz der Maschinen in einer neu errichteten Fleischverarbeitungsanlage zu verbessern.

Im Rahmen des Projekts implementiert Beypiliç eine anlagenweite Sicherheitslösung, die den unbefugten Zugang zu elektrischen Schaltpaneelen verhindert und so zu sichereren Wartungsbedingungen beiträgt. Darüber hinaus unterstützt die Lösung Beypiliç dabei, die Einhaltung der sich kontinuierlich weiterentwickelnden gesetzlichen Sicherheitsanforderungen für Geflügelverarbeitungsbetriebe in der Türkei sicherzustellen. Die Lösung wurde bereits in der frühen Designphase des Projekts integriert, um einen einheitlichen und standardisierten Sicherheitsansatz am gesamten Standort zu ermöglichen.

„Von Beginn an hat Beypiliç den Fokus darauf gerichtet, Sicherheit als grundlegenden Bestandteil dieser neuen Anlage zu verankern“, sagte Fatih Uzumcu, Country Director, Türkei, bei Rockwell Automation. „Durch einen standardisierten, lösungsorientierten Ansatz ist es gelungen, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig mehr Sicherheit beim täglichen Betrieb sowie der Wartung zu gewährleisten. An diesem Projekt zeigt sich, wie Sicherheit von Anfang an integriert – und nicht erst nachträglich hinzugefügt – werden kann, wenn Endnutzer, Partner und Technologieanbieter eng zusammenarbeiten.“

Die Zusammenarbeit vereint die Expertise von Rockwell Automation im Bereich der Sicherheit mit der lokalen Unterstützung bei der Implementierung durch AB Market Elektrik Otomasyon, einem Value-Added-Distributor und autorisierten Mitglied aus dem PartnerNetwork™-Ökosystem von Rockwell Automation in der Türkei. AB Market übernahm die Unterstützung beim Systemdesign, der Implementierung vor Ort sowie der umfassenden Projektkoordination zwischen Rockwell Automation und dem Endkunden.

„Projekte dieser Größenordnung erfordern bereits ab den frühesten Planungsphasen eine enge Koordination“, sagte Coşan Kuzu, Regional Sales Manager bei AB Market. „Durch die enge Zusammenarbeit sowohl mit Rockwell Automation als auch mit Beypiliç konnten wir dazu beitragen, einen einheitlichen Sicherheitsansatz in der gesamten Anlage umzusetzen. Gleichzeitig konnten wir die Ausführung vor Ort, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie langfristige betriebliche Anforderungen unterstützen.“

Im Rahmen dieser aktuellen Investition von Beypiliç für seine Fleischverarbeitung war die Sicherung aller Schaltschranktüren in der gesamten Anlage erforderlich, um Risiken während des Betriebs und bei Wartungsarbeiten zu reduzieren. Die implementierte Sicherheitstechnologie ermöglicht eine kontaktlose Überwachung von Zugängen und trägt dazu bei, den Kontakt mit beweglichem oder unter Spannung stehendem Equipment zu begrenzen. Ebenso werden sicherere Arbeitsbedingungen für das Anlagenpersonal geschaffen.

Nach Abschluss der erfolgreichen Inbetriebnahme sind nun rund 2.000 Sicherheitsvorrichtungen in der gesamten Anlage installiert. Damit ist ein Referenzprojekt für eine Implementierung von Anwendungen mit ähnlichem Maßstab in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in der Region geschaffen.

Die im Werk von Beypiliç eingesetzte Lösung basiert auf dem industriellen Sicherheitsportfolio von Rockwell Automation. Die Implementierung umfasst berührungslose Allen-Bradley-Zuhaltungsschalter des Typs 440N Ferrogard® GD2. Diese zeichnen sich durch eine IP68-konforme Edelstahlkonstruktion aus und eignen sich besonders für feuchte Umgebungen, in denen Hygiene eine entscheidende Rolle spielt. Die Sicherheitsvorrichtungen wurden ausgewählt, um in der Geflügel- und Lebensmittelverarbeitung eine zuverlässige Leistung zu erbringen, vor dem Eindringen von Wasser und vor Korrosion zu schützen und eine konstante Performance auch bei häufigen Reinigungs- und Desinfektionszyklen zu gewährleisten.

Veröffentlicht 13. August 2026

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.


Medienkontakt

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Kontakt:
Themen: Integrated Architecture Lebensmittel und Getränke

Related News

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Pressemitteilungen
  5. Chevron LeftChevron Left Beypiliç arbeitet an Sicherheitslösung für neues Werk in der Türkei
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: