Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Fenagy entwickelt und fertigt industrielle Wärmepumpen, Kältemaschinen und kombinierte Heiz- und Kühlsysteme auf Basis natürlicher Kältemittel – CO₂ und Kohlenwasserstoffe.
RLAY A/S ist ein qualitäts- und serviceorientierter Hersteller und Anbieter von Schaltschränken und elektromechanischen Dienstleistungen.
- Schnelles Wachstum und sich ändernde Anforderungen an das Bedienfeld
- Hohe Produktions- und Lieferanforderungen
- Bedarf an einem kooperativen, technisch versierten Anbieter
- Ausgewählte RLAY für Flexibilität und Produktionsexpertise
- Standardisiertes Bedienfeldkonzept mit CUBIC-Tools
- Digital Twin-Design mit Galaxy Software-Integration
- Beschleunigte elektrische Entwicklung und Innovation
- Effiziente, einstellbare Serienproduktion mit kurzen Vorlaufzeiten
- Skalierbare Lösung für zukünftiges Marktwachstum
Herausforderung
Skalierung der nachhaltigen Wärmepumpenproduktion mit zuverlässiger elektrischer Steuerung
Seit seiner Gründung im Jahr 2020 hat Fenagy A/S ein bemerkenswertes Wachstum erlebt. Als dänischer OEM, der sich auf große nachhaltige Kälte- und Wärmepumpensysteme spezialisiert hat, erfüllt das Unternehmen die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen.
Ihre fortschrittlichen Systeme reduzieren den Energieverbrauch erheblich, was den Kunden hilft, die Betriebskosten zu senken und ihren CO₂-Fußabdruck zu minimieren. Durch die ausschließliche Verwendung natürlicher Kältemittel wie CO₂ und Kohlenwasserstoffe stellt Fenagy im Vergleich zu herkömmlichen synthetischen Alternativen Effizienz und minimale Umweltbelastung sicher. Ihre elektrisch betriebenen Systeme integrieren zudem erneuerbare Energie, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu begrenzen – was sie zu den visionärsten Heiz- und Kühlsystemen der Welt macht.
Die für Branchen wie Fernwärme, HLK und Rechenzentren entwickelten Systeme erfordern eine zuverlässige Stromsteuerung für einen unterbrechungsfreien Betrieb. Mit dem Wachstum von Fenagy stieg auch der Bedarf an leistungsfähigeren elektrischen Schaltschränken.
Ende 2023 identifizierten sie RLAY, einen Partner von CUBIC, einem Unternehmen von Rockwell Automation, als neuen Anbieter für das Bedienfeld, das ihre H-2600-Wärmepumpe und die Edelstahlgehäuse für die Verdampfer des Systems betreibt.
Fenagy stand bei der Auswahl eines neuen Anbieters vor drei kritischen Herausforderungen: „Unsere Anforderungen ändern sich schnell, und es müssen ständig neue Bedienfeldlösungen entwickelt werden. Ein neuer Anbieter muss in der Lage sein, die Entwicklung zu unterstützen, große Mengen zu liefern und die Produktion einfach anzupassen, um mit der Nachfrage und dem Wachstum bei Fenagy Schritt zu halten“, sagt Niels Erik Bjerregaard, Elektroingenieur bei Fenagy A/S.
Ein kooperativer Ansatz und technologische Expertise waren entscheidend, um die Entwicklung der elektrischen Lösungen von Fenagy zu unterstützen.
Lösung
Standardisiertes Bedienfeld-Design dank Partnerschaft
Nach der Auswertung mehrerer Kandidaten entschied sich Fenagy für den langjährigen CUBIC Partner RLAY, aufgrund ihres kooperativen Ansatzes, ihrer Expertise, Flexibilität und Erfahrung in der Serienproduktion. Bereits im ersten Monat wurde die erste Lieferung abgeschlossen, und die Beziehung entwickelte sich schnell zu einer wertvollen Partnerschaft.
Ein entscheidender erster Schritt war es, Ideen und Anforderungen in eine standardisierte Bedienfeld-Lösung zu überführen, die eine effektive und einstellbare Serienproduktion ermöglicht. Durch Sparring und konstruktiven Dialog wurde das umfangreiche Know-how von RLAY zu einem wichtigen Faktor in der fortlaufenden Entwicklung und Innovation von Bedienfeldern, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse von Fenagy zugeschnitten sind.
Die Partnerschaft mit RLAY ermöglichte Fenagy zudem wertvolles Sparring, Schulungen und zusätzliche Tools von CUBIC, um die Entwicklung weiter zu fördern. Insbesondere die CUBIC Galaxy Entwicklungssoftware, die sich in die bestehende elektrische CAD-Software von Fenagy integrieren lässt, ermöglichte den Übergang vom 2D- zum 3D-Design und die vollständige Nutzung der Digital Twin-Prinzipien.
"Gemeinsam haben wir ein standardisiertes Konzept entwickelt, das eine Serienproduktion mit der Möglichkeit zur Anpassung an die Vorlieben des Endkunden erlaubt. Sowohl das Wissen von RLAY als auch die Unterstützung von CUBIC und die Galaxy Software spielen in diesem Prozess eine wichtige Rolle", sagt Niels.
Die moderne 4500 m² große Bedienfeld-Werkstatt von RLAY und die Expertise in der Serienproduktion versetzten das Unternehmen in die Lage, den erwarteten Bedarf von Fenagy an 70 Bedienfeldern und nahezu 450 maßgeschneiderten Edelstahl-Gehäusen im ersten Jahr zu erfüllen.
Als CUBIC Partner kann RLAY die Vorteile des CUBIC Modularsystems integrieren, um die Montage zu vereinfachen und zu beschleunigen, große Volumina zu unterstützen und eine gleichbleibende Qualität sowie kürzere Lieferzeiten zu gewährleisten.
„Das CUBIC Modularsystem bietet eine große Flexibilität und macht uns wettbewerbsfähiger. Es unterstützt unsere Fähigkeiten in der Serienproduktion und ermöglicht es uns, hohe Stückzahlen effizient zu bedienen, während wir gleichzeitig eine gleichbleibende Qualität und schnelle Lieferzeiten gewährleisten“, sagt Lars Farsø, CEO bei RLAY.
Ergebnis
Mit der Wahl von RLAY hat Fenagy sein Ziel erreicht, einen neuen Anbieter zu bestimmen, der die elektrische Entwicklung beschleunigen und das kontinuierliche Wachstum unterstützen kann.
Verbesserte elektrische Innovation
Die Zusammenarbeit mit RLAY hat die elektrische Entwicklung von Fenagy beschleunigt. Der kooperative Ansatz zwischen Fenagy, RLAY und CUBIC ist weiterhin ein wichtiger Faktor bei der Innovation der elektrischen Systeme von Fenagy.
Flexible Produktion, schnelle Anpassung
Die Serienproduktionskapazitäten von RLAY und die Nutzung des CUBIC Modular Systems bieten Fenagy die Flexibilität, sich schnell an die sich entwickelnden technischen und Kundenanforderungen anzupassen und gleichzeitig die Produktionseffizienz aufrechtzuerhalten.
Bereit für zukünftiges Wachstum
Die Fähigkeit von RLAY, die Lieferzeiten zu verkürzen und hohe Produktionsanforderungen zu erfüllen, stellt sicher, dass Fenagy gut gerüstet ist, um die aktuellen und zukünftigen Marktbedürfnisse zu erfüllen und seinen Wachstumskurs fortzusetzen.
Die Kunde von Fenagy kommen aus verschiedenen Branchen, die jeweils unterschiedliche Anforderungen haben. Die standardisierte Bedienfeld-Lösung, die mit RLAY entwickelt wurde, ist dank der CUBIC Galaxy Entwicklungssoftware und der Digital-Twin-Prinzipien leicht einstellbar. Dies ermöglicht schnelle, präzise Änderungen in der Serienproduktion, um sicherzustellen, dass das Endprodukt die spezifischen Kundenanforderungen erfüllt und gleichzeitig eine hohe Leistung beibehält.
Unterstützt durch die Flexibilität des CUBIC Modular Systems können zukünftige Anpassungen und Updates am Design schnell in der Produktion von RLAY umgesetzt werden, um sicherzustellen, dass Fenagy agil und wettbewerbsfähig bleibt.
Veröffentlicht 22. September 2025